This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:使用 OPA657作为互阻抗放大器、但是 TIA 输出不稳定且振荡严重。

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA817, OPA657, OPA818, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1485913/opa657-used-the-opa657-as-a-transimpedance-amplifier-but-the-tia-output-is-unstable-and-oscillates-severely

器件型号:OPA657
主题中讨论的其他器件: OPA818、OPA817、 TINA-TI

工具与软件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi DAT、

    我正在研究它。

    您能告诉我预期的光电二极管电容是多少吗?

    此致、
    Aditya Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aditya:

    非常感谢您的答复。

    目前、我正在使用 Keithley 2450源表、通过 BNC 连接器提供电流。 Keithley 未指定输出电容、但我估计它小于10000 pF。

    OPA657的 GBP 为1.6GHz、并假设 Cin < 10000 pF、我选择 CF = 0.25 pF、Cpcb = 0.1 pF。 带宽为30kHz、仍低于40kHz 的最大允许带宽。

    我附上了当输入电流为100nA 时的输出电压图像。  尽管输出电压不稳定并严重振荡、但平均电压仍然准确。



    我不知道振荡的确切原因。  我已经尝试逐渐增加 CF、它降低了振荡振幅、但同时也降低了带宽、这不符合我的要求。

    此致、
    数据


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi DAT、

    感谢您提供所有详细信息、我们将进行探讨并回复您。

    请试用我们的 TIA 电路设计工具:  Analog Circuit Design Studio 您可以在其中提供所有输入、如:CPD、TIA 增益、运算放大器选择等 该工具还具有"建议 TIA"模式。 该工具将提供建议的 CF、TIA 带宽、噪声和 SNR 信息等

    此致、
    Aditya Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    我已经使用该工具、但是它不支持 OPA657。 然而、我曾尝试用 OPA818 (性能升级至 OPA657)进行计算、我发现该工具提供的结果与我使用 TI 提供的跨阻计算器文件进行计算时相似。

    之前、我使用的是 ADI 的 AD4817-1、该公司的410 MHz 英镑。 在 TIA 输出端进行测量时、我观察到振荡、因此我怀疑这个问题与 GBP 有关。 我预计用 GBP 为1.6GHz 的 OPA657替换它会解决这个问题。 但是、更换后、TIA 输出电压振荡的幅度比之前更高。

    这就是 AD4817-1的 GBP:





    我期待您对此问题的反馈。

    此致、
    数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 DAT、

    为了准确评估跨阻放大器(TIA)的稳定性、建议在未连接源测量单元(SMU)的情况下执行检查。 SMU 的输出电容可能会显著影响 TIA 的带宽。 在输入端有一个10nF 电容、TINA TI 仿真可得出 OPA657的 TIA 带宽为4-5kHz、OPA817的 TIA 带宽为17kHz、该带宽小于您的需求。

    请将光电二极管(或代表光电二极管结电容的等效电容器)直接连接到 TIA 输入端、并应用必要的偏置。 在该配置下观察 TIA 输出的振荡将确认稳定性(与输入信号无关)。

    此外、10nF 的输入电容对实现超过40kHz 的带宽提出了重大挑战。 要为电路修改提供定制建议、请提供预期的光电二极管电容。 该参数对于确定 TIA 的带宽和稳定性至关重要。

    此致、
    Aditya Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    谢谢回来!

    您能给我发送 OPA657和 OPA817的 TINA-TI 仿真文件吗? 我感到意外的是、OPA657的 GBP 比 OPA817高、但 OPA817可提供更大的 TIA 带宽。 我是否误解了某件事? 您能解释得更清楚吗?

    此致、
    数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi DAT、

    尽管 OPA657具有更高的增益带宽积、但观察到的 OPA657和 OPA817之间的 TIA 带宽差异仍可归因于大10nF 输入电容与反馈网络的相互作用。 这种大输入电容会在反向反馈因子(1/β)中引入早期零点、也称为噪声增益(1 + ZF/Zin)。 因此、噪声增益曲线在相对较低的频率下与运算放大器的开环增益(AOL)曲线相交。

    具体而言、在 OPA657的案例中、这个交叉发生在5kHz 左右、而对于 OPA817、它发生在17kHz 左右。 这种差异是由于 TIA 的闭环带宽由噪声增益曲线与 AOL 曲线相交的频率(对于巴特沃斯响应或0.707的 Q 因子)定义。

    此外、与 OPA657 (约70dB)相比、OPA817的开环直流增益明显更高(约90dB)。 OPA817中较高的直流增益可有效地将噪声增益和 AOL 曲线的交点移至更高的频率、从而实现更宽的闭环带宽。

    这种现象在提供的 TINA-TI 仿真原理图中很容易观察到。

    对于带宽:opa817/opa657 TIA.TSC

    对于 AOL 和逐个 β 分析:opa817/opa657 TIA only stability.tsc

    此致、
    Aditya Gosavi

    e2e.ti.com/.../opa657-tia.TSC

    e2e.ti.com/.../opa817-tia.TSC

    e2e.ti.com/.../opa657-tia-only-stability.TSC

    e2e.ti.com/.../opa817-tia-only-stability.TSC