This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:差分输出为非差分输出

Guru**** 2970210 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551DGKEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1487174/ths4551-differential-outputs-are-not-differential

器件型号:THS4551

工具与软件:

我正在使用开发板 THS4551DGKEVM、并已修改为具有单端输入和差分输出。 我按照开发板随附的说明进行了操作。 但是、我的输出信号不是差分信号。 它们是相同的、正信号具有较低的电压。 我不知道缺少什么、但需要获得差分信号。  

输入信号为5V、频率为15.75kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel、您好!

    我很高兴帮你解决这个问题。

    您能否在用户指南中分享您对 EVM 原理图所做的修改、或者在本主题中向我介绍一下这些修改?  如果您仍在使用已组装的变压器、则需要使用零欧姆电阻器填充 R14并移除 R12。

    如果不需要变压器、您还可以完全拆下变压器、并使用较大的零欧姆电阻器或导线将其旁路掉。  设计中使用了变压器、以便对放大器的差分输出进行差分至单端转换。

    您是否还可以提供测量的图像或数据?   

    如果您共享电阻(增益)配置、输入源信号振幅/偏移以及所做的任何其他修改、我可以使用 RGT EVM 并复制您的设置。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有移除 JMP5。 看起来现在可以工作了。 不过、我仍然想知道我如何能够在两个输出上获得信号。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hell Miguel

    无需担心调试、这就是我们来到这里的原因!  至于为什么它即使在设置了一些跳线的情况下工作、我假设可能存在耦合/反射、这允许传输信号。   

    很高兴听到它按预期工作;如果您有任何其他问题、请进行跟进。

    此致!

    ALEC