This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1872:比较器

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3801, TLV3801-Q1, TLV1872, LM211-Q1, TLV1871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1484751/tlv1872-comparator

器件型号:TLV1872
主题中讨论的其他器件: LM211-Q1TLV1871、TLV3801、TLV3801-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在为以下提到的器件查找符合 AEC-Q 标准的元件。

TLV1872

在汽车系统中、是否有任何具有类似功能的器件在比较器的输入和输出端采用两个电源。

提前感谢您。 如果需要更多信息、请告诉我。

此致、

Suma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suma:

    遗憾的是、我在路线图上看不到 Q1版本。

    应用是什么? 它们是否可以使用集电极开路输出? 例如 LM211-Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    早上好!

    我正在寻找具有快速响应时间(如60ns 到80ns)的符合汽车标准的器件。 输入和输出等双电源将具有不同的电源。

    在下一个培训系列中、是否有任何计划要求该器件符合汽车认证器件的要求。

    此致、

    Suma   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suma:

    目前没有、TLV1871/2是唯一具有独立电源的 P-P 输出的通用器件。

    我们的高速 TLV3801/2-Q1具有独立输出电源、但输出为 LVDS 和5V 电源(最大值)

    我已将您的帖子转发给负责制定产品决策的内部人员。  他们可能会联系您以获取更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    是否有任何替代元件可实现 TLV1871的全部这一功能、例如符合汽车标准的放大器、可用作比较器。

    具有高传播延迟。

    此致、

    Suma   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suma:

    目前、TLV187x 和 TLV3801-Q1是唯一具有独立输出电源的器件。 这是一个相当新的产品类别。

    如上所述、LM211-Q1是唯一具有"浮动"输出的 Q1器件、但确实是集电极开路输出。 传播延迟约为170ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    感谢您的持续支持。 我是否可以知道 TLV1871/2器件何时符合汽车标准?  

    此致、

    Suma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suma:

    正如 Paul 在第一个回应中提到的、TLV1872的 Q1版本目前尚未在路线图上。