This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6503:LMH6503间歇性工作或不工作

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1487787/lmh6503-lmh6503-works-intermittently-or-not-works

器件型号:LMH6503

工具与软件:

您好!

我们正在尝试按图中所示设置电路。 但是、VGA 给我们带来了很多问题。 主要问题是 VGA 的输出小于输入。 我们曾尝试为 VG 同时使用恒定和正弦波信号、但输出通常为零、 这很奇怪、因为我以前做过一些测试、结果是正常的、但从一时刻到另一时刻它都会停止工作。

VG = 0.2V
输入 = 0.2V

输出0V  

我们所需的输出是具有放大的信号。 例如、如果它是0.2V 的恒定信号、则输出也应该是恒定信号、但电压更大。  

谢谢!

佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佩德罗、您好!

    您是否可以在没有输入信号(静态电流-> Iq)的情况下确认器件的工作电流?  检查 IQ 可以帮助我们了解在提供 Vs+= 5V 和 Vs-=-5V 时 LMH6503是否能够正常运行。   

    请为我检查并报告您找到的内容。  从您的共享原理图来看、我现在没有发现任何问题。  我确实同意、如果您能够看到所需的输出行为、这将会得到很大改进。

    此致!

    ALEC