This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:OPA541能否驱动30W 的负载?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1488431/opa541-can-opa541-drive-a-30w-load

器件型号:OPA541

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在设计一个使用 OPA541运算放大器将3.3V PWM 信号放大到28V 直流电以驱动30W 负载的电路。

我已使用 LT SPICE 对设计进行了仿真、其中我在100%占空比下观察到8W 功率耗散、在某些情况下还观察到大约13W 的峰值功率耗散。

根据结温计算结果、温度超出额定限值、因此我们计划使用2°C/W 散热器进行热管理。

请查看随附的仿真和原理图。

您能否确认在这些条件下 OPA541是否能够安全地驱动30W 的负载? 此外、对于此设计、您还有其他建议或顾虑吗?

谢谢!

Rajesh..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    您点对了、由于30W 功率耗散产生的热影响、没有散热器会对此用例造成不良影响。  

    对于具有合适散热器的 OPA541、30W 不是问题。 该负载是纯阻性负载还是包含复数阻抗?

    在设计方面一切看起来都很好。 您是否打算在该设计中使用 RCL 电阻器? 如果存在接地短路情况、该电阻器有助于防止器件输出过高的电流。  

    此致!

    Jacob