This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR111

Guru**** 2590670 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1487993/xtr111-xtr111

器件型号:XTR111

工具与软件:

目前、我使用带12V 直流电的 XTR111供电。  4到20mA 输出可以很好地进行工作。 但我必须将电源从12VDC 更改为24VDC。  有任何问题吗? 如果需要更改电阻器等器件或其他器件来获得与12VDC 相同的性能、请告知我。

谢谢、此致、

Hironari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XTR111本身应该没有太大的区别。 外部晶体管中的额外功率耗散为12V× 20 mA = 240mW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的石黑山:

    克莱门斯是正确的。 XTR111在将电源电压增加到24V 时不会遇到任何问题、但您需要验证外部晶体管是否能够处理新的电压和功率耗散。  

    此致、

    Robert Clifton