This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:锁存功能

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G00, SN74LVC1G373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1476892/lm2903-latch-function

器件型号:LM2903
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G00SN74LVC1G373

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们是否有 具有锁存功能的比较器? 谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ti.com/amplifier-circuit/comparators/products.html#2192=Latch

    通常、您会将单独的锁存器(SN74LVC1G373或从 SN74LVC2G00构建的 R/S 锁存器)添加到普通比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis:

    您是指在特定时间段内保持输出状态(VOL、VOH)的外部定时锁存器?

    您是否是说进入某个状态(VOL 或 VOH)的输出会保持该方式(直到释放锁存器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    是的、您的理解是正确的。 我们是否有这样的设备? 还是 Clemens 提到的 SN74LVC1G373/SN74LVC2G00?

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron 描述了两种不同类型的锁存器。 SN74LVC1G373是第一个、R/S 锁存器是第二个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

    如果我的两个问题都正确、那么 D 型锁存器 SN74LVC1G373将是不错的选择。