This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:IN+、IN-端子连接、仅用于电压检测功能

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1487343/ina220-in-in--terminal-connection-for-voltage-detection-function-only

器件型号:INA220

工具与软件:

您好!
我将考虑仅使用 VBUS 端子的电压检测功能。
在这种情况下、未使用的 IN+和 IN-端子的连接会发生什么情况?

这一点之前已经回答过、但在这两种情况下的答案是不同的。

正在连接到 VBUS
e2e.ti.com/.../ina220-q1-schematic-question

悬空
e2e.ti.com/.../ina220-schematic-review-of-use-only-voltage-sensing

我们期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    理想情况下、您不应将 IN+和 IN-悬空、可以将它们连接到 VBUS、也可以将它们短接在一起。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。