This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:长度匹配要求

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: INA241A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1486016/ina241a-length-matching-requirements

器件型号:INA241A

工具与软件:

您好、专家! 我想问是否需要与进出 INA241A 的信号进行长度匹配。  

简单来说、在我设计 BLDC 电机驱动器时、我目前使用3个 INA241A 来测量分流电阻器(直列式配置)。 INA241A 配置为 1/2 Vs 电压输出。 我想知道是否要求我将信号 IN+和 IN-长度匹配到 INA241A 中、以及是否建议将3个 INA241A 的输出信号长度匹配到微控制器中。   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是必需的。 根据经验、1ns = 15cm。 INA241A 具有1.1 MHz 的带宽、这对应于大约1 µs 的周期。

    像差分信号一样对 IN+/IN−布线以减少共模噪声是合理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Clemens 所说、布线长度通常与器件带宽相比微不足道。 一种很好的做法是、通过匹配布线长度来以差分方式对各个 IN+和 IN-引脚进行布线。

    谢谢!

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、感谢您的澄清、这帮了我们很多忙。 我还计划通过一个分离接地上将来自分流电阻器到 CSA 的信号交叉、即电源接地端(MOSFET 所在的位置)连接到内部接地端(CSA 所在的位置)。 我计划在输入滤波器后添加一个小缝隙、以便差分布线能够通过。 您对此有任何其他建议吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果瞬态返回电流路径将在检测布线下方传输、则将检测布线与电源接地隔离通常是一个好主意、但我不清楚您在这里描述的是什么。 您能否发送一个您正在计划的图表?

    谢谢!

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Levi、我附上了下面的图表。 本质上、我是尝试将 CSA 隔离在另一个接地端、因为"接地 A"噪声非常大。 我想知道、如果 由于缝隙使信号没有直接返回路径、这样是否会出现任何问题、但由于是差分对信号、因此可能不存在问题。 在这方面寻找建议、因为我不确定它是否会影响 CSA 的性能。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将有大约35µA 的小偏置电流流入每个引脚-这些电流将从器件的 GND 引脚流出。 这不应影响 CSA 性能。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Levi 提供的信息