This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR111AIDGQR 需要为 belWO 器件提供 Tj

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1488863/xtr111-xtr111aidgqr-need-tj-for-belwo-part

器件型号:XTR111

工具与软件:

尊敬的您好!

请为以下部件提供结温(Tj)

XTR111AIDGQR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    这个问题让我有点困惑。 结温是裸片的温度、根据功率耗散和环境温度、结温可能会急剧变化。  

    您可以根据功率耗散和环境温度、使用数据表提供的热阻、反算出近似的 TJ。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许的最高结温为150 °C;请参阅 [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少?