This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358B:适用于 DAC 输出且具有增益的运算放大器电路

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1488789/lm358b-op-amp-circuit-for-dac-output-with-gain

器件型号:LM358B

工具与软件:

我具有一个 DAC 输出、我需要将其重新生成为模拟输出。 需要一些有关选择运算放大器的帮助。 DAC 输出介于0至3.3V 之间。

我计划在差动放大器的其中一个输入端使用1.65V 的基准电压、将电平转换1.65V。 我需要将信号放大为增益22。

是否有具有该电源电压范围的运算放大器? 或者自举功能对任何通用运算放大器都有帮助吗? 我有一个 LM358B。 我 计划 使用该电路。 有人可以检查和建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高动臂、

    Unknown 说:
    在选择运算放大器时需要一些帮助。 DAC 输出介于0至3.3V 之间。[/报价]

    您可能需要一个适用于该应用的精密或通用低电压运算放大器。 我将把你们调到 LVAC 支持团队。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boom、

    不、您的电路是迟滞比较器。 正反馈。

    您是否想要 VOUT =(VIN - 1.65V)* 22?  对于+/-15V 电源而言、该增益太大。

    下面是电压调节工具的链接。  [常见问题解答]几乎任何应用(单端)的电压调节