This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124:针对1V 振幅更正了单位 GBWP

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1488199/lm124-correct-unity-gbwp-for-1v-amplitude

器件型号:LM124

工具与软件:

我可以看到您提供了单位 GBWP 1.2MHz 的典型值、并且压摆率典型值为0.5V/us。 在1V 振幅(Vpeak)下、LM124可以提供无失真/衰减的输出。 我已经使用公式2pi * F * a 计算了转换率、在本例中、我将 gbwp (1.2MHz)作为 F、将1V 作为 A、我得到大约7.54V/us。 我相信 LM124不会按 预期在1V 振幅(Vpeak)正弦波中工作、你们能评论一下并给出正确的单位 gbwp 吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumin:

    [quote userid="646586" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1488199/lm124-correct-unity-gbwp-for-1v-amplitude 您能评论一下吗?请提供正确的单位 gbwp

    您指的是运算放大器的全功率 BW。 对于0.5V/us 的压摆率、LM骨 的最大值为 输出与频率间的关系约为79kHz、请参阅随附的图像以了解计算。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    LM124运算放大器的全功率 BW 是79kHz、您能不能在用于找到单位 GBW 的测试条件下澄清一些?目前我正在使用以下配置。 VI I 给出了一些100mV 幅度(正弦波)与1.2MHz ,这是检查单位 gbwp 的正确方法吗?

    此致、

    Sumin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sumin:  

    我正在使用以下配置。 VI I 给出了一些100mV 幅度(正弦波)与1.2MHz ,这是正确的方法来检查单位 gbwp[/报价]

    图6-1中的附加图片显示了缓冲器配置、因此 LM124应能够在输入至输出之间缓冲100mVpk。  

    1.2MHz 是 LM124的典型 BW、检查数据表的正确方法、但检查应用单位增益带宽(UGBW)的正确方法不正确。  

    您的设计产品应具有设计规格、设计应说明最大值 工作频率的函数。 GBWP = Gain*Cutoff_frequency@-3dB,请观看下面的视频。 您需要考虑产品的设计裕度。

    如果您的最大值为 正以1.2MHz 运行、那么您就无法将 LM124用于应用。 您可能需要大约10MHz 的 UGBW 才能满足 BW 要求。  

    如果应用程序具有最大值 工作频率<100kHz、则可以将 LM124用作设计的缓冲器。  

    https://www.youtube.com/watch?v=vSidAFDshuk&t=67s

    以下是有关 GBWP 主题的其他视频系列。  

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html?keyMatch=precision%20op%20amp%20video%20training&tisearch=universal_search

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond