This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA810:线性 TVG

Guru**** 2842440 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1487857/vca810-linear-tvg

器件型号:VCA810

工具与软件:

是否有应用手册或建议的电路使用 VCA810等放大器在整个温度范围内针对~40kHz 信号(或更高频率)应用线性或对数 TVG 而无需唤醒 MCU? 或者、是否可以在启动时将 MCU 程序置于增益响应曲线中、但除非决定进行更新(理想情况是这样)、否则不必重复该过程? 目标是在不唤醒 MCU 的情况下应用 TVG、这在许多方面与 AGC 类似、但 AGC 的问题(我怀疑)是它会将小的吸血鬼变化标准化、从而降低基于吸血鬼的物体检测的有效性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮特、您好!

     如果 MCU 用于控制器件的 VG (增益控制)、我不确定是否可行、除非可以使用不同的方法控制 VG。 无法在启动时对 VCA810进行编程、因为器件会在测量时对 VG 设置做出反应。 除非您提到的是 MCU 对在循环上运行程序进行编程、并具有特定的响应以应用于 VG、否则您不应该这样做。 如果您事先知道温度变化、那这种方法是有效的。

      另一种思路是、如果您可以 在 MCU 模拟输出和 VGA 之间使用热阻器、则该热阻器(热敏电阻)会随着温度的变化增加/减少电阻值、从而改变 MCU 提供的设定电位。  

    谢谢!
    SIMA