This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37C75:搜索合适的射频增益放大器器件

Guru**** 2906480 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37C75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1488033/trf37c75-searching-the-proper-rf-gain-amp-device

器件型号:TRF37C75

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我将 参考下面的系统图来搜索适当的射频增益放大器器件。

该系统的作用是在该应用结束时产生热量。

因此、重要的关键特性是 P1dB 和增益。

我在 TI.com 上仅找到了 TRF37C75、因此您是否可以推荐其他合适的器件?

谢谢!

Taemin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taemin、

    目前、TRF37xx 系列器件是我们唯一的单端增益块系列。 TRF37C75器件在2GHz 下的 P1dB 为19.5dBm。 以18dBm 运行器件非常接近 P1dB 并且将导致大量谐波、需要对这些谐波进行积极滤波以避免天线的杂散发射。 具有所需阻带损耗的滤波器可能难以设计为通带中的插入损耗仅为1.5dB (为了确保输出端的插入损耗为18dBm)。 很遗憾、这是 TI 为您的应用提供的最佳选择、我们目前还没有任何更高功率的替代增益模块。

    谢谢!
    基定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gideon:

    感谢您的反馈。

    Taemin、