This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6715QML-SP:LMH6715QML-SP

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6715QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1473629/lmh6715qml-sp-lmh6715qml-sp

器件型号:LMH6715QML-SP

工具与软件:

你好。

我有关于 LMH6715QML-SP 的几个问题。 请回答。

1.您能告诉我反相输入引脚的输入阻抗吗? (我认为这个比较小、因为它是电流反馈)

2.偏置电流的方向(IBN、IBI)(流入或流出运算放大器)是否根据输入电压而变化?

   如果是、它会在多高的电压下变化?

3.如有可能、您能否告诉我运算放大器输入级的内部电路(反相/同相)?

   (我想了解它是怎么工作的、如果能详细解释一下内部电路就更好了...)

谢谢。此致、

Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji-san:

    1. 是的、正确。 反相输入引脚处的输入阻抗很小、因为它是电流反馈、通常小于1千欧、约为500欧姆。  

    2. 它取决于输入晶体管(NPN 与 PNP)。 数据表中的图15显示了负偏置电流、这表明电流方向流出了放大器输入引脚。  

    我们可以提供标准 CFA 输入结构:

    此应用手册中的相关内容

       


    在此应用手册中:


      此 PowerPoint 也 非常有用。

      我希望上述信息对您有用、如果无法解答您的设计问题、请告知我们。

    谢谢!
    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 Sima-San、

    感谢您的答复。

    对于此器件、我还有其他一些问题。

    -在数据表第12页的公式(3)中,对于 Voffset 中的 IBN 和 IBI ,是否应在该值为负时使用负值? 或者是否应该使用绝对值?

    -它写在应用手册电流反馈运算放大器不需要电阻器来消除偏置电流像电压反馈运算放大器. 这种理解是否正确?

    谢谢。此致、

    Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您能告诉我有关情况的最新信息吗?

    谢谢。此致、

    Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji-san:

     很抱歉耽误你的时间。  

    1. 对于公式3、在数据表第12页中、当值为负时、应使用负值。 当值不相等时、这会产生失调电压误差。 我同意、括号前面的+/-符号可以是正值、也可以是负值、假设我们将在等式中使用绝对值。 但是、对于 CFB、它很可能与 VFB 不同、这就是不应使用绝对值的原因。

    2. 完成方式略有不同、但您可以添加一个电阻器来消除偏置电流。  

    来自此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snaa004/snaa004.pdf

    谢谢!
    SIMA