This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1208:针对 SE2DIFF 或 DIFF2SE 应用的设计

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF1208, TRF1208EVM, TRF1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1488129/trf1208-design-for-se2diff-or-diff2se-application

器件型号:TRF1208
主题中讨论的其他部件:、 TRF1108

工具与软件:

您好!


我正在使用 TRF1208 (射频全差分放大器- FDA)、我想使用此元件将差分信号转换为单端信号。
此外、我需要使用另一个 TRF1208元件将单端信号转换为差分信号。

我使用的频率范围是 C、S 和 L 频段。
对于如何在保持信号完整性和防止振幅问题或信号失真的同时正确执行这些转换、是否有任何示例或建议?

提前感谢您提供任何帮助或指导!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Asaf、

    在 TRF1208数据表的第8节(从第25页开始)中、有一些很好的配套资料、介绍了在单到差动或差到单配置中使用该放大器所需的特定元件。

    可以使用分立式 TRF1208EVM (仅限 S2D)或购买 TRF1208-AFE7950-EVM 来评估此性能、其中包含您在此处引用的 TRF1208的两种配置。 此 EVM 的 BOM 和电路板布局等设计文件可供参考。  

    通常、要将 FDA 用作单端转差分转换器或差分转单端转换器、请通过一个50欧姆电阻器将不需要的输入/输出负极引脚接地、然后将剩余的输入/输出视为单端。 与 FDA 配置相比、您通常会看到增益降低3dB。  

    如果需要直流耦合、则可能需要其他元件来拉取/灌入共模电流、并谨慎选择电源电压。 如果不是直流耦合、则确保在器件的所有射频输入/输出中放置直流阻断电容器、包括未使用的输入/输出负引脚。

    TRF1208数据表中的几乎所有数据均采用单端到差分模式。 对于差分转单端放大器、我们现在还有 TRF1108、这是专用的差分转单端放大器、与在差分转单端模式下使用 TRF1208相比、可以提供更好的性能并具有更多附加特性。  

    如果您想建立一个呼叫来查看某些细节、或者如果有任何其他需要我帮助的地方、请告诉我。 谢谢!
    基定