This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA323:OPA 适用于9Msps ADC

Guru**** 2675465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1488104/opa323-opa-suitable-for-9msps-adc

器件型号:OPA323

工具与软件:

嗨、团队:

最近、我们正在尝试从 MCU 中找到适用于9.5MSPS ADC 的 OPA。 我一开始找到 OPA232、但其产品说明书显示、它可用于高达5Msps 的 ADC。

您可以帮助推荐一个 具有 良好 SNR、THD 和 SFDR 规格的9.5MSPS ADC 的 OPA 吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    您是否能够提供采样率以外的 ADC 特性? 您能否提供 MCU 的数据表、因为它有助于您了解 ADC 的输入电容等 ADC 参数。

    在系统级别方面、运算放大器和 ADC 可以使用哪些电源? 运算放大器的输入信号是什么、您是否打算让运算放大器具有任何高于单位增益的增益?