This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA891:最大输出电流与 ABSMAX 输出电流间的关系

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1487793/opa891-maximum-output-current-vs-absmax-output-current

器件型号:OPA891

工具与软件:

我正在考虑将 OPA891用于具有50 Ω 输出阻抗的低失真音频源。 如果输出短接至地(最好是无限期)、我希望 OPA891能够承受该情况。  

规格表中未定义 OPA891的最大输出电流。 典型输出电流为200 mA、最小值为60 mA (假设导轨为±15V)。 但是、绝对最大值表明输出电流必须限制为240 mA。 50 Ω 上的15V 电压为300 mA (如果包括 OPA891的内部输出电阻、则为273 mA)。 这两个值都高于240 mA 限制。  

我是否需要为 OPA891实施外部限流器以在此应用中承受短路?

什么导致240 mA 的绝对最大值限制?  器件是否会发生灾难性故障、或者限值是否主要由某些长期影响(如金属迁移)设置?  

我想我可以将电源轨降低至±12V、或将输出信号摆幅至12V 峰值、但这似乎仍会令人不适地将其推向接近绝对最大值限值、尤其是在 OPA891否则会发生灾难性故障的情况下。  

我想了解您在此处提供的建议和意见。

谢谢!

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    数据表中没有突出显示短路情况下的数据、但我找到了为此器件捕获的一些数据。 在室温下、短路电流值在200mA 附近。 240mA 处的限值是在较冷的环境温度测试条件下捕获的。 这种情况下的问题在于结温、因为随着器件的功率耗散、结温会显著升高。 无论是提供比240mA 更多的电流、还是结温增加到超过额定值、器件都很可能发生某种灾难性故障。 即使不超过绝对最大值、仍能承受这些条件也可能会导致器件的寿命缩短。 限制到 OPA891的电流有助于不违反电流的绝对最大额定值、但如果器件的结温超过其绝对最大值、持续的拉电流/灌电流仍可能会导致永久性损坏。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。 谢谢你。 然后、我将实施电流限制器。

    Tom