This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:LM2903PWLERCT 被 LM2903BQPWRQ1取代

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1489834/lm2903-lm2903pwlerct-replaced-with-lm2903bqpwrq1

器件型号:LM2903
Thread 中讨论的其他器件:LM339

工具与软件:

Vitesco 已订购 LM2903PWLERCT、需要有关更换部件更改的帮助。  

器件型号为 LM2903SPWRCT/LM2903PWLERCT 上有一个 PTN、如果我们没有错的话、替代方案将被设定为 LM2903BQPWRQ1。

我们需要有关更改的信息、由于我找不到"旧"数据表、因此我们需要一些帮助。

如果更换是旧零件的100%电气和机械更换、我们就需要进行更换。 如果不是、会发生什么变化。

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristina

    LM2903SPWRCT 是一个定制器件型号、因此我们实际上无法在公共论坛上进行讨论。

    请参阅 LM339系列应用手册、了解 PCN 器件的差异:

     用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    在数据表规格范围内运行时、它们在电气方面完全相同。

    在数据表规格之外(例如超出输入范围)运行时、可能会存在差异(在注释中概述)。

    由于这是自定义的、因此我需要询问其他人的状态。

    "B"经测试符合更严格的规格(偏移)、但"B"和非 B 器件将在一两年内变为相同的芯片和工艺(具有钳位的 TiB)。