This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:PSpice 文件未编译

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1489000/lm2903-q1-pspice-file-not-compiling

器件型号:LM2903-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我们曾尝试使用以下 PSpice 模型进行仿真、但在 ANSYS 版本2024 R2中导入时由于错误而启用了该模型(内部版本:2024年05月23日02:23:50)

"[ERROR]无法找到模型'_4ORGATE'。 请检查您的库。"  

www.ti.com/.../LM2903-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neha:

    我不太熟悉将 PSpice 模型导入 ANSYS 的过程、但4ORGATE 是在 LM2903-Q1模型的.lib 文件中定义的子电路:

    *$
    .SUBCKT 4ORGATE 1 2 3 4 5 VDD VSS
    E1 6 0 VALUE = { IF( ((V(1)> (V(VDD)+V(VSS))/2 ) | (V(2)> (V(VDD)+V(VSS))/2 ) | (V(3)> (V(VDD)+V(VSS))/2 ) | (V(4)> (V(VDD)+V(VSS))/2 )), V(VDD), V(VSS) ) }
    R1 5 6 1
    .ENDS
    *$

    导入过程中可能有人将对该子电路的引用更改为"_4ORGATE"而不是"4ORGATE"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

     '_4ORGATE'而不是'4ORGATE' 仍然不工作。

    在模拟 PSpice 时、请在下面的行中查找生成的错误。

    请帮助解决这个问题。  

    X_U8 POR IN_RANGE EN CONTROL_HIZ 1V 0 4ORGATE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neha:

    是否全部包含在错误中? 这条线路只是输出级子电路中网表的一部分。

    我能够使用 OrCAD Capture CIS 23.1.0模拟 LM2903-Q1产品页面中的 PSpice 文件:

    您能否确保.lib 文件是为您的仿真器配置的库的一部分?