This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV369:规格检查

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV369

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1488224/tlv369-spec-check

器件型号:TLV369

工具与软件:

你(们)好  

您能帮助推荐高带宽 OPAMP 吗、很高兴压摆率可以在5V/ns 左右

VIN = 12v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth。  

    是否意味着5V/ns = 5000V/us?   比 TLV369快百万倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户应用:10MHz 正弦波输入解码有什么建议吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth

    10MHz 输入正弦的振幅范围是多少? 是否需要信号调节和/或解码?  

    输入解码

    输入的哪个方面成为输出? 换言之、解码应如何工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron

    1Vpp ~ 8Vpp、客户希望构建过零电路、并将其转换为方波、因此输出上升时间非常重要、不能太长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth

    您需要一个比较器和一个快速比较器。 速度取决于相位接近、过零应在输出端发生。

    如果只要输出具有快速边沿、相位就无关紧要、那么它不需要那么快。

    快速比较器现已推出。   https://www.ti.com/amplifier-circuit/comparators/products.html#83=0.005%3B0.099&