This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2342:OPA2342

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1488796/opa2342-opa2342

器件型号:OPA2342

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们正在使用下图修改现有的热电偶采集电路。 之前设计和当前设计的不同之处在于、我们介绍了可实现总增益的同相放大器(差分放大器增益122、同相放大器增益178)。 以前、单个仪表放大器可实现300的增益。

在这种修改中、我们面临的问题是同相放大器的输出相对于现有设计有波动。

         

            新的修改设计                                        现有设计

您能否帮助我了解同相放大器为何在输出端产生噪声。?

此致、

Murugavel.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同相放大器的增益为2.43而不是178

    此致、

    Murugavel.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel、

    问题看起来像是振荡。  

    我认为这个问题来自这两句话。   

    我们在流程中引入了
    [quote userid="491884" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1488796/opa2342-opa2342

    我怀疑这是一个以某种方式连接的单独电路。 反馈电阻器非常低、因此我预计会有较大的接地电流、并且有机会形成接地环路。 是否有旁路电容器?   

    X 和 Y 图轴刻度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 您能解释一下什么是 X 和 Y 图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 去耦电容器位于电路附近

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y 轴标记为0到180。  0到180表示什么、没有所述的单位。 X 轴标签也是如此。