This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA117:需要 PGA

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308, PGA117, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1487777/pga117-pga-needed

器件型号:PGA117
主题中讨论的其他器件: PGA460、PGA308

工具与软件:

我在 TI 网站上筛选了 PGA 和 VGA 的列表、似乎 PGA117具有许多这些功能、例如硬件/软件关闭、菊花链和成本。它无法 自主利用查找表或内部控制寄存器集来随着时间的推移调整增益、而无需连续的微控制器(MCU)干预、因此 如果这是更合适的产品、我可以提供更多建议。  最好将 自定义增益曲线保存到 PGA、甚至保存在板上的线性/曲线增益曲线、这不是必需的、但最好具有。 不幸的是、AGC 不适用于我的应用、它必须是 TVG。 我正在寻找的器件具有与 PGA460中的 TVG 类似或更好的功能、但我不想将 PGA460用于此应用。

核心要求:

  • 可编程 TVG 曲线: 理想情况下、TVG 应具有控制寄存器或其他可编程方法来定义增益线/曲线、从而允许其在初始配置后自主运行。 如果有其他方法可以通过外部电路实现这一点、则 MCU 也可以睡眠。
  • 最少的 MCU 参与: MCU 只需设置一次增益曲线或定期更新、而不是主动实时控制增益。
  • 成本目标: 最好是最大值  售价10-15美元 范围。 我看了 AFE 、但它们明显更昂贵、但这也是一个选项
  • 增益范围: 待定、但类似的应用使用 32dB 到90dB . 如果单个 TVG 级无法提供足够的增益、我可以级联两个级。

应用程序详细信息:

  • 输入信号: 来自 A 的单端输入 压电换能器 用于水感应(可以在需要时使其差分)
  • 输出电容损耗: 首选单端(如果需要、可以使用差分)。 TVG 输出将馈送到 A 0-3.3V ADC .
  • 功率限制: 采用 3V 至4.2V 最大值。
  • 低功耗操作: 系统仅接收信号 频率为1-2Hz 时为20ms 、使所有其他设备都处于睡眠模式、以最大程度地提高功效。 TVG 应允许 MCU 保持在深度睡眠状态 问题。
  • 工作频率: 现货 ~40kHz 但这可能会在将来的迭代中增加。

最好的特性:

  • 启用/禁用控制: 专用使能引脚将有助于节省电力、但我可以在需要时使用 FET 来切换接地、只要我无需重写增益值并考虑启动时间即可。
  • 电压控制替代产品: 如果没有寄存器控制的 TVG 可用、我可以考虑电压控制选项、但希望避免外部计时电路的复杂性、以使 MCU 保持睡眠状态。

对于能满足这些要求的合适 TI 器件、我很感激您做出任何建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮特、您好!  

    也许 PGA308…… 我需要有关输入信号的其他信息。  

    [报价 userid="516988" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1487777/pga117-pga-needed "] 输入信号: 来自 A 的单端输入 压电换能器 用于水检测(如果需要可以使其差分)[/QUOT]

    您能否提供差分电压是多少? 它将如何变化(输入范围)?  

    祝你一切顺利!
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Carolina、这是目前需要回答的一个棘手问题、但根据研究、我们预计它处于 500uV 至200mV (mas)峰峰值范围内、最可能的情况是1-10mV 范围。

    这取决于我们将传感器作为变送器驱动的强度(激励电压)、以及我们侦听的时间...我们侦听的时间越长、信号就越弱、在我们构建正在进行的原型之前我们不会有数据。 我们预计、  由于物理和声学原因、接收信号的振幅会随时间推移而出现指数/对数下降、但如果需要、可能会消除线性增益、但逐步增益更有可能导致整个接收脉冲的不连续、这可能会对我们的设计造成问题、因为它的一致性较低、我们在将接收 ping 与下一个振幅进行比较时需要对振幅分析的确定性响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮特、您好!  

    感谢您提供额外的信息、我介绍的 PGA 以及该产品页中列出的 PGA 比您请求的要简单一些(可选择增益或桥式传感器线性化器件的仪表放大器- PGA308/9)。

    您正在介绍的器件是模拟前端、我认为这个产品页面上已经对其进行了更好的介绍: 超声波传感器 AFE 产品选择|德州仪器 TI.com

    我已与位置检测团队达成一致、并已将该线程重新分配给他们。 他们很快就会给出答案。  

    祝你一切顺利!
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pete、

    我们的超声波前端产品系列可能会有所帮助。

    请浏览 我们的 超声波传感器 AFE 的登录页面 、并告知我们您的反馈。

    此致、
    John