This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1211-Q1:关于 AMC1211AQDWVRQ1

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1488720/amc1211-q1-regarding-amc1211aqdwvrq1

器件型号:AMC1211-Q1

工具与软件:

我收到了 Panasonic 的问题。 请告诉我。

PCN 编号 PCN#20240610001.2用于改变电线直径。

请告诉我这种情况的影响。

Q1您如何验证随着导线直径减小电阻增加不是问题?

Q2您如何验证随着导线直径的减小、热量的增加没有问题?

此致。

T.Torihata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Torihata-San:

    PCN 通常附带一个解决常见问题的信息包。 我还将通知我的团队这些问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Torihata-San:

    1. 我们进行了表征和测试、但未观察到良率
    2. 这些 不是供电器件、因此导线不会出现散热问题