This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:用于电压检测的航空级隔离放大器

Guru**** 2591090 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224, AMC1411, AMC1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1488204/iso224-aerospace-grade-isolation-amplifier-for-voltage-sensing

器件型号:ISO224
主题中讨论的其他器件: AMC1411AMC1400

工具与软件:

团队成员好
我想为其推荐  用于电压检测的航天级隔离放大器  以下规格:
1000V 或更高工作电压隔离
高带宽
高检测精度
低响应时间
电隔离
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    ISO224是一款出色的产品、具有超高精度、可 在-55°C 至125°C 的温度范围内运行。

    请告诉我此器件是否符合您的规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Smith

    感谢您的推荐。 您能否帮助我使用 >1200V 或更高工作电压隔离的隔离放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请查看 AMC1400和 AMC1411器件。