This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7322:澄清了 VCCI 和 VCCO 的差异

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1490017/lmh7322-to-get-a-clarity-of-difference-in-vcci-and-vcco

器件型号:LMH7322

工具与软件:

我正在使用 LMH7322作为 VCCI 的12v、并希望降低 VCCO 值、使器件的总输出在高电平时为3.3、在低电平时为2.8、这是否可行?  VCCI 和 VCCO 之间的最大电压差是多少?   如果我仍然降低 VCCO 值、输入电压 范围将保持 不变、因为我没有更改 VCCI?

e2e.ti.com/.../lmh7322.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saiteja

    有。 这是可能的。 只要 VCCO 引脚上的最小电压为2.7V。