This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA455:非对称电源轨可能产生多大的影响

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA455

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1490048/opa455-how-much-impact-an-asymmetric-power-rail-can-make

器件型号:OPA455

工具与软件:

TI 人好

我的客户将 OPA455用作负电压输出分立式 LDO。   

电源电压为0至-75V、这会导致当输入为0至-0.7V 时输出被钳位至0V、但当输入大于0.7V 时、系统可以正常运行。

我们认为这是因为输入超出了输入共模电压范围。 这样、我们能否通过正确扩展电源电压来扩展共模输入范围?

如果我们扩展到12V 至-75V、该不对称电源范围会降低部分运行性能吗? 此外、如果我为75V 至-75V 供电、如果我长时间工作、是否会损坏放大器? 您会推荐什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它没有区别。 该器件没有用于模拟 I/O 的接地引脚。 且您只需从−75V…为其供电即可 12V、它看起来像任何其他89V 电源。

    在任何时间内均支持150V 电压。 (但在这里没有必要。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuxi、

    [报价 userid="546621" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1490048/opa455-how-much-impact-an-asymmetric-power-rail-can-make "]如果我们扩展至12V 至-75V、此非对称电源电压范围是否会降低部分运行性能? [报价]

    我同意克莱门斯的观点。 非对称电源配置不应降低器件的性能。  

    [报价 USERID="546621" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1490048/opa455-how-much-impact-an-asymmetric-power-rail-can-make 电源电压为0至-75V]、这会导致输出在输入为0至-0.7V 时钳位到0V、但当输入大于0.7V 时、系统可以正常运行。[/QUOT]

    我不清楚这项观察所指的是什么。  

    根据 OPA455的电源配置、V-=-75Vdc 和 V+= 0Vdc、输入线性工作范围为(-75V + 1V)=-74V 至(0V - 3V)=-3V。

    输出的线性工作范围如下所示、该范围取决于负载电流。 输入和输出线性范围是运算放大器规格的单独部分。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond