This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM148JAN:M38510/11001BCA

Guru**** 2592620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM148JAN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1489505/lm148jan-m38510-11001bca

器件型号:LM148JAN

工具与软件:

M38510/11001BCA 是 MIL 器件。 该应用是夏季放大器,其中2个输入被馈入反相端子,5V (串联电阻226K),-0.115V(串联电阻9.29K)和20K 反馈电阻。 反相端子通过6.19K 脉冲连接到 GND。 请注意、它们都是0.1%精度的电阻器。

根据设计、夏季的预期输出为-0.194V、而 TI LM148JAN 提供的输出仅为-0.182V。 原始设计采用 Fairchild  M38510/11001BCA、输出与设计相匹配。

请在此处请求建议、以了解为什么会有差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5 mV 的偏移电压将导致此输出。 您是否可以直接在两个输入端子上测量失调电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    [报价 userid="527674" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1489505/lm148jan-m38510-11001bca "]根据设计、预计夏季输出为-0.194V、而 TI LM148JAN 仅提供-0.182V。

    我同意克莱门斯的观点。  

    LM148JAN 是一款基于 u741的军用级四通道运算放大器。   在缓冲器配置中、Vios (偏移电压、请参阅输入)额定值接近±5mV 至±6mV。  

    0.194和-0.182之间的差异约为-12mV、这可能是运算放大器内 Vos 变化(包括电路增益)造成的。  

    此外、输入+5Vdc ±1%具有 ±50mV 的误差、这可能也会导致输出差异。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细解释。 此信息可用于证实结果差异。