This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA824:单端放大器的输出偏移太大

Guru**** 2590080 points
Other Parts Discussed in Thread: VCA824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1488546/vca824-too-much-offset-in-output-of-single-ended-amp

器件型号:VCA824

工具与软件:

基于 VCA824的电路的仿真(在 LTSpice 中、抱歉)显示直流失调电压随增益增加而增加。 我想这就是用来表示输入偏移芯片间变化的模型。 我以为我可能会遇到最差的失调电压、但事实证明、在对电路进行实验时、失调电压会更差。 除非我能够以某种方式消除失调电压、否则我无法使用该电路。

随附示例。 在这些测量中、VCA824的输入是青色迹线、输出是绿色迹线。

Vg = 115mV 可导致以下结果:

VG =-0.512V

VG = 0.512V

我附上了电路的 JPG 文件、如果可以的话、我可以提供 LTSPICE 模型、但我认为这更多的是一个应用问题、而不是一个仿真问题。 问题:是否有方法可以消除 VCA824的偏移? VCA 824的输入为单端输入、始终大于0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

     感谢您的详细解释! 一点问题:当您提到 随增益增加的直流失调电压时、您是否看到在不同的增益控制下直流失调电压会发生变化? 如果您正在测量 VCA824输出的失调电压、则此电压会因增益的提高而随增益的变化而变化、具体取决于 VG 设置。

     我最近研究了 VCA824输出电压与 VG。 我能够通过在0V 输入电压下测量输出与 VG 来测量失调电压。 在这些数据之后、我将该值移到了任何其他输入电压 Vs VG 中。 以下是我在直流输入电压下在实验室获得的数据。  

    此致、

    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Michael、  

    在上面的 SIMA 问题之上,我们正在开发一个新的 VGA ,它将在2025年中期采样,它有一个针脚校准并使偏移为0。 我们能否与您联系快速了解您所面临的问题、并尝试在不在 VCA824中但使用新器件的情况下解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最强调的是可以、我看到偏移随着增益的增加而增加。 我包含的示波器截图中的绿色迹线是 VCA824在三个不同 VG 值下的输出。 全部三个中的输入是相同的(青色线迹)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

     您是否能够出于调试目的将 R10更改为402并将 R4更改为80。 高电阻器值可能会导致不稳定、但不确定您的电阻器是否足够高而导致了这个问题。 最好先排除该问题。

     另外、输入(青色迹线)是否为0V DC? 您能否告诉我每个增益点的输出直流值(绿色)是多少。  

    谢谢!
    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    第二个问题首先:输入接近0V -可能存在较小的偏移。 DC 值可以从光标值确定 ...哦等等、不、它不能、我无法调整光标、抱歉。 顶部迹线偏移为~μ V - 900mV、中间迹线偏移为~μ V - 2.0V、最低迹线偏移为~μ V + 80mV。

    我更改了您建议的电阻器。 失调电压得到了极大改善、但在 VG 范围~-0.5V 至+0.5V 内仍有大约100mV 的变化、现在随着 VG 更加正向、失调电压会变得更加负向。 这时仍然有太多的偏移、范围是0.230mV 到-340mV。