This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM224:Sch 审核

Guru**** 2593380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1484961/lm224-sch-review

器件型号:LM224

工具与软件:

嗨、团队:

您能帮助我的客户查看 SCH 吗? L1/L2/L3是交流三相、N 是中性线。

我不了解电路的基本原理?  您能帮助说明一下电路的功能吗?

非常感谢。

BR

京国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinguo:  

    [quote userid="528678" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1484961/lm224-sch-review 您能帮我检查客户的 SCH 吗? L1/L2/L3是交流的三相、N 是中性线。

    请将原理图发送给我。 这是公共论坛。 如果您想私下发送原理图、请将其发送至我 TI 内部的电子邮件或通过 WebEx 消息传递系统。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jinguo:  

    我要关闭查询,因为我没有从你那里听到。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond