This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2383:与 DIO2362的比较表

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1489433/opa2383-comparison-table-with-dio2362

器件型号:OPA2383

工具与软件:

大家好、团队成员:  

您能帮助提供具有 DIO2362的 OPA2383之间的比较表吗? 我想取代 E-cig 中的 DIOO 解决方案。 Ibias 和 Vos 是首要考虑因素。  

我已将其添加到表中、但需要您帮助确认详细信息。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIO2362或 DIO2372?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    ►器件型号 OPA2383 DIO2362
    这种规格 德州仪器(TI) ——
    通道计数 2. ——
    与范围间的关系 2.7V 至5.5V 1.8V 至5.5V
    GBW (MHz) 2.5. 0.3.
    压摆率(µs μ s) 1. 0.16.
    Vos 最大值@ 25oC (mV) 0.005. 不尽相同
    Vos 漂移、µV 值(μ V/oC) 0.004 ——
    注意事项 输入、输出 输入、输出
    Iq 典型值(mA) 0.065 0.017
    1kHz 时的 Vn (nV/√Hz) —— ——
    ISC 典型值(mA) 28. 34.
    偏置电流(典型值)(pA) 10. 1.
    IBias (最大值)(pA) 50. 无最大值
    工作温度(°C) -40至125 -40C 至125C
    其他功能 零漂移 ——