Other Parts Discussed in Thread: OPA2383
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA2383 工具与软件:
大家好、团队成员:
您能帮助提供具有 DIO2362的 OPA2383之间的比较表吗? 我想取代 E-cig 中的 DIOO 解决方案。 Ibias 和 Vos 是首要考虑因素。
我已将其添加到表中、但需要您帮助确认详细信息。 谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kailun、
| ►器件型号 | OPA2383 | DIO2362 |
| 这种规格 | 德州仪器(TI) | —— |
| 通道计数 | 2. | —— |
| 与范围间的关系 | 2.7V 至5.5V | 1.8V 至5.5V |
| GBW (MHz) | 2.5. | 0.3. |
| 压摆率(µs μ s) | 1. | 0.16. |
| Vos 最大值@ 25oC (mV) | 0.005. | 不尽相同 |
| Vos 漂移、µV 值(μ V/oC) | 0.004 | —— |
| 注意事项 | 输入、输出 | 输入、输出 |
| Iq 典型值(mA) | 0.065 | 0.017 |
| 1kHz 时的 Vn (nV/√Hz) | —— | —— |
| ISC 典型值(mA) | 28. | 34. |
| 偏置电流(典型值)(pA) | 10. | 1. |
| IBias (最大值)(pA) | 50. | 无最大值 |
| 工作温度(°C) | -40至125 | -40C 至125C |
| 其他功能 | 零漂移 | —— |