This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR111

Guru**** 2591400 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111, XTR111-2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1489413/xtr111-xtr111

器件型号:XTR111

工具与软件:

嗨、Robert、我已根据您的建议修改了电路。 在我继续 PCB 制造之前、您能否进行一次验证?
感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在正在设计0-10V 至0 -20mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我正在使用 MMBT5087、BSP170P 还有任何采用更小封装的替代方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    我建议对原理图进行一项更改、即将 REGF 连接至 带2.2nF 电容器的稳压器。

    XTR111有一个 EVM XTR111-2EVM、如果您要在系统中验证此器件、可使用它进行测试。  

    在更小的封装中是否还有任何其他可以使用的替代方案。  [报价]

    MMBT5087是一个非常小的晶体管。 我假设这来自 BSP170P。  

    我们在数据表中提供了关于外部 PMOS 的重要规格的一些信息。 栅极驱动器(VG)可以靠近正电源轨驱动至比 VVSP 低16V、因此您会需要最大额定值为 VGS = 20V 的 MOSFET。 没有更低的东西。  

    因为你们不控制 OD、所以 我认为不需要外部保护钳位。

    选择较小的封装电阻器需要付出一些代价。 通常表示:

    • 持续电流  
    • 最大功率耗散更低  
    • 实现更高的 RDS 导通电阻

    我将重点讨论正常运行时的功率计算、以确定 MOSFET 是否合适。  

    此致、

    Robert Clifton