Other Parts Discussed in Thread: INA240, THS4551, OPA320
主题中讨论的其他器件: THS4551、 OPA320
工具与软件:
您好!
在许多参考设计或应用手册中 使用了术语"最小可检测电流"或"最小感应电流"、例如 SBAA243A。 这主要与所用 CSA 的 Vos 有关、对我来说有点令人困惑。
让我们考虑一个 CSA 、其中 Vos 为500uV、 增益为100V/V、是双向的、并且我们有 Rsens 10mR。 在此讨论中、不会考虑 CMRR ane PSRR。 在这种情况下可以检测到的最小电流为50mA。 我们假设 Vref 是2.5V。 对于0A 负载电流、CSA 的输出应为 Vref +/-CSA*GAIN Vos = 2.55V 或2.45V。
如果负载电流现在为25mA、则输出电压将为:
a) Vref + ILOAD*R*GAIN +/- Vos 增益= 2.525V+/-0.05V = 2.575V 或2.475V
或者
- B)对于任何小于50mA 的输入电流、输出将保持在2.55V 或2.45V。
此处的正确答案是什么?
如果负载电流现在为100mA、则输出电压将为:
c) Vref + ILOAD*R*GAIN +/- Vos 增益= 2.6V +/-0.05V = 2.65V 或2.55V
或者
D)输出将仅看到负载电流、因为它高于 Vos 电流、这意味着2.6V?
在这种情况下、正确答案是什么?
从我的观点来看 、术语"最小可检测电流"对于单极测量来说是合理的、在这种测量中、输出电压摆幅限制将限制最小输入电流、因为只要输入电流生成的输出电压小于相对于电源轨的输出低摆幅、输出就不会改变。 这意味着来自电源轨的低压摆幅将"屏蔽"输入电流。
- 对于双极测量、Vos 电流将始终加到输出中或减去该电流、而 "最小可检测电流"令人困惑、因为不会检测到电流。
BR
Josko