This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA193A-Q1:ina193aqdbvrq1

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1486846/ina193a-q1-ina193aqdbvrq1

器件型号:INA193A-Q1

工具与软件:

您好!

问题是指 我们在产品中使用的 ina193aqdbvrq1。

根据 PCN 20250212005.2、 ina193aqdbvrq1属于第2组、晶圆探针地点、组装/测试地点发生了变化

我想知道 ina193aqdbvrq1已经在哪个晶圆厂制造。

是 HFTFAT、HNA、LEN 还是 TFME? 还是全部?

如果完全如此、这是否意味着 ina193aqdbvrq1可以具有0.8mil 键合或1mil 键合、具体取决于产生位置?

最后、我想知道当前使用的是什么键合及模压混合物、以便分析转为使用 TIPI 晶圆厂时是否存在风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。  

    1. 是 HFTFAT、HNA、LEN 还是 TFME? 还是全部?

      1. 它是  NFME、因此不存在以上任何情况。  
    2. 如果完全如此、这是否意味着 ina193aqdbvrq1可以具有0.8mil 键合或1mil 键合、具体取决于产生位置?

      1. 仅限 NFME、因此我认为这个问题不适用。  
    3. 最后、我想知道当前使用的是什么键合及模压混合物、以便分析转为使用 TIPI 晶圆厂时是否存在风险。

      1. 下面是我可以向您提供的有关塑封的信息:

    您可以转至"产品页面"、"订购和质量"、然后在"质量、可靠性和封装"列中点击"查看"或"下载"来查找塑封材料信息。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    所以这意味着 PCN 提供的信息不准确吗?

    正如在 PCN 中指出的那样、 ina193aqdbvrq1为第2组器件:

    PCN 表明第2组的部件将切换到新的晶圆厂位置、所以我认为它指的是 ina193aqdbvrq1。

     PCN 中未列出 NFME。 这是否意味着 ina193aqdbvrq1的装配/测试基地没有变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    我会得到这方面的确认、并会在周一回复您。

    感谢您的耐心等待、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    如果可能、我希望得到 更正式的回复/答案以供内部使用、而不是通过电子邮件来获得。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我想澄清一下:HNFME 和 TFME 是同一个站点。

    PCN 提示、现在有一个新的组件/测试站点符合此器件的要求。

    这意味着、将来 您可以在站点上接收到来自 TIPI 的材料。

    现在、此流程尚未激活、但 可以随时激活。

    PCN 是我们唯一通知 您模具化合物和其他特性发生变化的时间。

    这些内容应包含在 您可以申请的 PPAP 中。

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    用于 TFME 的 PCN 列出了2种模塑化合物和2种贴装化合物:

    例如、对于塑封、它是 SID#R-13和 SID#R-17 。

    这意味着其中两个可以互换使用、也可以仅使用一个(如果一个特定)?

    另外、您是否有关于模塑化合物的更具体信息、特别是如下所示的参数:

    阻燃型

    螺旋流

    玻璃过渡温度

    热膨胀1.

    热膨胀2.

    柔性模量

    模具收缩

    热导率

    如果可以在 PPAP 中找到、如何申请?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我正在尝试为您获取有关这方面的答案。  

    我希望能在3月24日前得到您的回复。

    感谢您的耐心等待、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    请使用此链接提交 PPAP 申请: https://www.ti.com/ppap  

    如果您遇到问题、敬请告知。

    此致、

    Joe