This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:输出保护电路

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1490497/ths3491-output-protection-circuits

器件型号:THS3491

工具与软件:

你好

我希望能够弄清楚为 THS3491提供过流和过压保护的标准方法。 虽然数据表提到器件包含一个限流器、但没有提供有关特定实现或限制的额外详细信息。

除过流保护之外、我还希望您提供有关保护器件免受潜在过压情况影响的合适方法的建议。 例如、我们担心输出暴露于50V 电压源的可能性。 我们实施的保护措施对器件的频率响应和失真性能的影响必须尽可能小、这一点很重要。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashunam:

    添加了电流限制要点以强调器件具有针对最大输出电流和短路保护电路的内部保护电路(如第9页的 EC 表中所示)。 它不是由外部控制或调节的东西。 对于过压情况、该 方法是通过钳位电路限制输出电压。 PowerPoint 中的幻灯片28显示了有关如何执行此操作的图表。 电源线中加入瞬态电压抑制二极管(TVS)、肖特基二极管用作导流二极管、用于引导至 TVS 二极管。 下面随附了 讨论在 EOS 和 ESD 情况下保护您的电路的方法的 PowerPoint。 我还附上了我们高精度实验室视频的链接、其中可在"电气过载(EOS)"下找到有关此主题的更多信息。

    此致、

    Ignacio

    e2e.ti.com/.../8345.ESD_5F00_EOS-_2800_1_2900_.pptx