This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6505:以 sim 为单位的输出失调电压~40mV

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6505, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1488577/lmh6505-output-offset-in-sim-40mv

器件型号:LMH6505
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

当我使用 LMH6505仿真电路时、我在输出端得到40mV 的偏移。 这似乎与增益电压无关。 我的问题是:这是真的吗?它真的独立于增益吗? 我想、只要在整个增益电压范围内的偏移不超过40mV、我们就可以使用它。 电路已连接(sim 位于 LTSpice 中、抱歉)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    请允许我花一些时间在 PSPICE 和/或 TINA-TI 中重建您的电路(不用担心、我不介意)。  让我来检查一下您看到的是真实的失调电压量、还是它与模型或 LTSpice 仿真相关。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 谢谢、Alec。 如果完成此检查、我将构建一个试验电路板。 干杯!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、另外请查看 TI 的 OPA836A、它应该是比 ADA4805-1更便宜、精度更高的替代产品。

    正如在其他主题中所讨论的、请分享您的联系方式、我们希望就零偏移 VGA 的开发与您取得联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec -有任何更新吗?

    干杯!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我正在为大家解决这一问题;我应该有一个完整的电路来明天进行仿真。  昨天我出差回来晚了、不得不赶上今天的工作。

    此致!
    ALEC