This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6553:LMH6553SD/NOPB 所有导线材料均为金、哪些在2023年5月之前生产?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1489460/lmh6553-lmh6553sd-nopb-all-wire-material-is-gold-which-production-before-2023-may

器件型号:LMH6553

工具与软件:

LMH6553SD/NOPB  所有导线材料均为金、哪些产品在2023年5月之前投产?

例如、

请参阅 bwlow 日期代码信息:

2124.
2225.
2024年
2131


这些生产日期代码 部分的 导线材料是否为金?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace:

    您提供的生产日期代码范围内的键合线材料未发生变化;2020-2023年期间、键合线金属未更新。

    如果您有问题或需要讨论特定测试或结果、您可以跟进这些问题。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Alec,没有变化意味着 所有导线材料都是金? 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace:

    是的、很抱歉没有说明:在提供的日期范围内、引线键合的材料选择未发生变化。  材料为金(Au)。

    此致!

    ALEC