This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4031:PCN 20240314000.1澄清问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1489293/ths4031-pcn-20240314000-1-clarification-question

器件型号:THS4031

工具与软件:

关于 PCN 20240314000.1、在 THS4031D 器件的产品说明书中、差分输入电压从+-4V 变为+-1.5V、从修订版本 I 变为了修订版本 L。

 

您能否帮助澄清电压变化、如果可能、请查看下面的配置、查看新变化是否不会对其产生影响。

输入为5V 电源、因此问题在于是否超出新的差分输入电压最大额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    该差分输入电压规格是两个输入引脚上直接出现的电压差。 在比较器类型应用中、将这些输入分开会导致损坏、然而、在具有负反馈的这类应用中、理想情况下、输入将彼此跟随、并且它们之间的差值将远小于1.5伏。 由于差分放大器配置中两个节点上的电压均为5V、因此我们不希望这两个节点分离。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 HMC440QS16G DS 的数据表、发现输出电压为2Vpp。 鉴于 Rev L 中的新差动输入电压为+-1.5V、这意味着3Vpp 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    放大器数据表中的差分输入电压规格直接指输入引脚上的电压差。 在任何具有负反馈的电路中、放大器的目标是使这两个节点相等、从而产生虚拟短路。 这与2Vpp 的差动输入信号不同。 输入端的这些节点将随着输入信号的变化而向上和向下调整、但输出将进行调整、以强制输入节点相等。 然后、规格指的是两个节点之间的电压差高于1.5V 的时刻、正是由于上述理念、对于该电路而言、我们无法预料到这一点。

    此致、

    Ignacio