This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THP210:将 THP210DR 与 AMC1200相连

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: THP210, AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1490366/thp210-interfacing-thp210dr-with-amc1200

器件型号:THP210
主题中讨论的其他器件: AMC1200

工具与软件:

即使我们的应用采用纯直流封装、相位裕度是否也存在问题? 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:  

    即使我们的应用是纯直流、相位裕度是否仍有问题? 为什么?

    如果您检查开环 AOL 与频率间的关系、相位裕度不是很好。 可能大约为50º μ V 或略小。 因此、如果您谈论的是单元增益配置、该部分可能微不足道。 还会将高端差分运算放大器用于单位增益应用。  

    要回答您的问题、是的、我们可以针对纯直流应用进行补偿。  

    如果您能够在以下配置中配置 THP210、您将限制运算放大器的 BW、然后它将具有较大的相位裕度并将保持稳定(将运算放大器视为需要在输出端或 AMC1200处的差分容性负载中驱动200-300pF)。   

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond