This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4561:在 TINA 中仿真 SBOA332A 电路

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1490043/ths4561-simulation-of-sboa332a-circuit-in-tina

器件型号:THS4561

工具与软件:

在 使用 TINA 仿真 SBOA332A 电路的情况下、输出在负侧被削波。 可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinay、您好!

    您能描述一下您的输入信号、所需的输出信号以及输出信号的必要直流电压共模吗?

    您看到的结果并不表示 FDA 具有适当的性能;您应该会看到~3.8Vpk-pk 差分输出信号、以5V 输出共模为中心、幅度为1kHz 100mV 的正弦波。

    我已经连接好我的测试电路供您进行实验:

    e2e.ti.com/.../1kHz_5F00_Sine_5F00_customer.TSC

    此致!

    ALEC