This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA780B:INA780B 的校准

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: INA780B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1488579/ina780b-calibration-of-the-ina780b

器件型号:INA780B
Thread 中讨论的其他器件: INA780

工具与软件:

您好!

数据表中提到 输入失调电流为125mA、这在我的应用中非常重要、因此我需要对其进行校准。

*在我的电路中、我有一个与 INA780B 串联的电源开关、所以我的问题是我是否可以打开电源开关、读取从 INA780B 测得的电流、并从所有后续读数中减去该值(当电源开关关闭且 INA780B 暴露在高电压和高电流中时)?

*如果  电流传感器的建议校准正常,电流读数的预期精度应该是多少?

2. 数据表中的图5-2是指模型 A、而不是模型 B? 如果不是这样、我似乎就不明白该图中显示的内容以及 它与输入失调电流数据(来自典型的-30mA 规格)的关系。

3.是否通过将所测量的电流和电压简单相乘来计算 INA780B 的功率测量值?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    是的、您建议的校准方法将起作用。 有关精度、请参阅电气特性表中的直流精度规格。

    [报价 userid="623199" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1488579/ina780b-calibration-of-the-ina780b ] 数据表中的图5-2是指模型 A、而不是模型 B? 如果不是这样、我似乎不明白该图中显示的内容及其 与输入失调电流数据的关系(来自典型的-30mA 规格)。[/QUOT]

    我不确定我是否理解您的问题。 图5.2描述了静态电流与频率之间的关系。 输入失调电流和 Iq 是不同的参数、失调电流是 IN+/-线路之间的输入电流差异、Iq 是器件运行所需的电流。

    [quote userid="623199" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1488579/ina780b-calibration-of-the-ina780b INA780B 的功率计量是通过将其测量的电流与电压简单相乘来计算的吗?

    可以、数据表中提到了这一点。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika Senthil:

    感谢您的回答!

    在你对我 关于图5-2的问题的回答中、你错误地提到了图5-20。

    谢谢!

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    抱歉、我误读了图形编号。 我正在研究这个问题、我很快就会回复您。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    我已经向 INA780中涉及的工程师提出了疑问、他们将在中进行探讨、必要时更新数据表。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢