This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124AQML:每个器件/每个封装的 CDFP 功率耗散和集电极开路直流输出最大值

Guru**** 2592640 points
Other Parts Discussed in Thread: LM124AQML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1489903/lm124aqml-cdfp-power-dissipation-per-device-per-pkg-and-open-collector-dc-output-maxes

器件型号:LM124AQML

工具与软件:

大家好!

我对  LM124AQML 的5962R9950402VDA 航天级 CDFP 型号特别感兴趣。  

我感兴趣的参数是 CDF 封装的最大功率耗散、以及每个封装的每个器件的最大功率耗散(如果可能)。 我相信、这种封装还需要 Theta JC。  

另外、我对最大集电极开路直流输出感兴趣。  

如果我在 https://www.ti.com/product/LM124AQML-SP/part-details/5962R9950402VDA 上遗漏了这个特定软件包的这些参数、请告诉我。

感谢您提供任何指导、

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    (如果可能的话)每个器件每封装的最大功耗。 我相信、这种封装还需要 Theta JC。  [报价]

    对于航天应用、THETAJC 图可能更适合计算运算放大器器件的功率耗散、因为运算放大器封装必须通过航天中的冷冷却块或 TEC 冷却块等进行冷却。  

    https://www.ti.com/lit/an/spra953d/spra953d.pdf?ts = 17423555880707

    https://www.ti.com/lit/an/slrr012/slrr012.pdf?ts = 17423555562039&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    以上信息是针对运算放大器中的耗散功率进行标准化的。 如果我知道负载条件下的总耗散功率、我可以估算对应于功率耗散量的温升、并可以估算给定应用中的总温升。  

    也可以根据输出电流消耗和运算放大器输出级上的压降对运算放大器的功耗进行仿真。  

    [报价 userid="647055" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1489903/lm124aqml-cdfp-power-dissipation-per-device-per-pkg-and-open-collector-dc-output-maxes "]此外、我对最大集电极开路直流输出很感兴趣。  [报价]

    这是简化的方框图。 我不清楚您指的是最大值 集电极开路直流输出。  

    您指的是最大值 输出电压摆幅的相关信息、请参阅 数据表第9页?  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、感谢您的答复。   

    对于集电极开路直流输出、最大输出电压摆幅就是我要找的参数。  

    您认为 Theta JC 封装参数与 CDF 封装最相似吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    您认为 Theta JC 封装参数与 CDF 封装最相似吗?

    您认为 Theta jc 封装参数与 CDF 封装最相似吗?

    CDF 和 CDIP 软件包非常相似。 这两种封装都包含双路运算放大器。 两种封装应具有相似的 Theta_jc 图。   

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond