This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2274:温度等级和器件级别查询

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2274, TLV9154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1490287/tlc2274-temp-rating-and-part-level-inquiry

器件型号:TLC2274
主题中讨论的其他器件: TLV9154

工具与软件:

嗨、运放团队、

我有一位客户评估了  用于某个设计的 TLC2274 -> TLC2274IPW、我们希望您能够帮助我们澄清数据表和器件登录页面中共享的温度等级信息。

 TLC2274登录页面显示器件额定温度为-55°C 至125°C、但器件数据表显示各种器件级别(C、I、Q 和 M)、所有这些级别都具有不同的规格和工作温度。  

数据表似乎没有明确指出哪个 通用器件型号(GPN) 属于哪个器件级别、那么在其他地方是否可以识别该类型? 我的假设是 TLC2274可能是商业级器件(即0°C 至70°C)、因此我觉得它实际上不支持-55°C 至125°C 的温度、能否帮您讲一讲这一点?

-Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数字后面的字母表示温度范围;C =商用、I =工业、Q =汽车、M =军用。 请参阅建议运行条件:

    TLC227x 为旧设计。 改用更便宜、更好的 TLV9154。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:  

    [quote userid="268353" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1490287/tlc2274-temp-rating-and-part-level-inquiry 这样我就觉得它实际上不支持-55C 到125C

    您必须使用此器件中的封装类型、另请参阅 Clemens 的回复。 此器件具有多种封装类型、唯一的军用版本支持-55°C 至125°C 的工作温度范围。   

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我现在知道、器件级别的区分已确定为可订购器件型号、感谢您的澄清! :)

    -Matt