This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:轨到轨 P2P 器件

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9352, TL082, OPA2990, OPA2991, OPA2196, OPA2197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1490591/tl082-rail-to-rail-p2p-device

器件型号:TL082
主题中讨论的其他器件:TLV9352、 OPA2990、OPA2991、 OPA2196、OPA2197

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们是否具有与 TL082引脚对引脚兼容的轨到轨放大器? 我已检查 TLV9352不是 P2P。 提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有完全相同电气特性的运算放大器。

    类似的轨到轨运算放大器有 OPA2990、OPA2991、OPA2196、具体取决于您实际需要的 GBW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis

    [报价 userid="529802" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1490591/tl082-rail-to-rail-p2p-device "]我们是否有采用 TL082的轨到轨放大器 P2P? 我已检查 TLV9352不是 P2P。 [报价]

    您要查找什么封装? 下面是整体性能和封装比较。  

    正如 Clemens 所示、通用运算放大器没有宽范围的 RRIO 运算放大器。 具有 RRIO 的运算放大器具有更高的一般成本、如 OPA2991。  

    但是、如果您研究精密运算放大器系列(Vos <1mV)、则有多种选择。 就价格而言、它是否在10美分以下、但它可能比 OPA2991或类似类型更便宜。 例如、OPA2197、TLV2197等、有些运算放大器的性能规格优于 OPA2991且采用 RRIO 时成本较低。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#480=2&23typ=1%3B10&sort=1130;asc&

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好!

    我明白了、感谢您的所有帮助。 客户发现放大器输出已 饱和、太懒而无法更改任何设计...