This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:TL082 PCN 问题

Guru**** 2929750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1491304/tl082-tl082-pcn-issue

器件型号:TL082

工具与软件:

尊敬的专家:

TL082IDR、TL082QDR1、TLD84IDR、如果他们在过去的30周内更改了 PCN? 您能提供 PCN 吗、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Herbert:  

    [quote userid="340395" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1491304/tl082-tl082-pcn-issue |TL082IDR, TL082QDR1,TLD84IDR,如果他们在过去的30周内改变了 PCN ? 您能否提供 PCN [/报价]

    是的、整个运算放大器系列自2023年3月以来经历了晶圆厂变革。 这些部件中包含了 PCN。  

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/4900/PCN20230328000.2.pdf

    新晶圆厂制造的运算放大器通常具有稍好的性能、但它们可能略有不同。 这些是适用于通用应用的等效运算放大器设计。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond