This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA552:OPA552 PSpice

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA552, JFE150, JFE2140, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1491193/opa552-opa552-pspice

器件型号:OPA552
Thread 中讨论的其他器件: JFE150JFE2140TINA-TI

工具与软件:

大家好、我想使用 OPA552。 n´t PSpice 模型在 LTSpice 中不起作用。  

通常、我在使用 PSpice 模型时没有问题。 但使用 OPA552以及 JFE150晶体管、还存在以下错误:节点数量与子电路"opa55x"中的引脚(7)不匹配。 我已经检查了我的型号、所有引脚和名称都与 LIB 文件匹配。 我在 JFE150和 JFE2140上遇到相同的问题。 您能检查一下并将工作模型发送给我吗? 非常感谢您的努力。

非常感谢和来自德国的最好的问候

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andy、  

    我已经设法离开 LTSpice 很长时间,但我可以请求访问软件,看看我是否遇到同样的问题。  

    我远不是 LTSpice 的专家,因此我将评论我们偶尔在第三方进口中看到的一些错误。  

    在 TI、我们使用我们支持的仿真器(TINA-TI 和 PSpice)评估模型的性能。 虽然.lib 在仿真器中应相当一致、但根据不同的 SPICE 引擎工作方式的性质、可能存在某种程度的不兼容性。  

    最常见的问题是符号不匹配、尤其是对于像这样的器件、它们的引脚比普通的5引脚运算放大器要多。  

    有时我们的网络表是以 LTSpice 并不总是以相同方式解释的方式定义的。 遗憾的是、我们无法控制 LTSpice 的方向、因此很难保证其他 SPICE 引擎的性能。  

    过去、我曾在原生仿真器或首选仿真器中对每个子块进行仿真、并将结果组合在一起、从而实现我的信号链性能。

    如果我们无法使 LTSpice 正常工作、您是否愿意在 TINA-TI 或 PSpice for TI 中运行?  

    谢谢!

    Jacob