This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA139:最高-48V 负电压的电流检测

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMCS1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1492124/ina139-current-sense-for-negative-voltages-up-to--48v

器件型号:INA139
主题中讨论的其他器件:TMCS1108

工具与软件:

您好!

我要搜索负电流/电压检测。 无关紧要、如果是高侧或低侧感应、尽管我认为采用低侧感应、"总线"电压不会引起过多关注、因为测量的电压仅有几毫伏的负电压。

我找到了与此相关的应用手册、其中建议使用霍尔传感器 IC 等。

我在这里的问题是、TI 是否有可以兼容 INA 系列的电流感应 IC (模拟或具有 SPI/I2C)?  

我可以使用 CM 电压低至-1V 左右的低侧电流传感器吗?

更多是关于低成本、而不是关于高精度。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一种校正:

    测量的电流将小于10mA。

    我认为无法进行低侧测量、因此我需要高侧解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最便宜的霍尔传感器是 TMCS1108。

    输入电压和输出电压的范围是多少? 您可使用什么电源电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于电源电压、我有多个选项、从3、3到>> 28。

    是否有不带霍尔传感器的 IC 或这是否是大负电压的实际解决方案?

    TMCS1108是否适用于小于10mA 或小于1mA 的小电流? 在我看来、该 IC 更适合高电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何霍尔传感器的输入失调电压误差确实远大于1 mA。

    如果您具有负电源、则可以将其用于 CS 放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wim:

    这款 参考设计 可供您使用、或者我们可满足您需求、推出输入偏置电流更低的新型数字功率监控器。  

    此致、

    Javier