Other Parts Discussed in Thread: TLV1872, DAC61416
主题中讨论的其他器件: DAC61416
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户使用 DAC61416设置 DUT 的基准电压并馈入 TLV1872的反相输入(IN-)。 电源条件如下:
- VCCI=24.5V。
- VEEI =-13V。
- 正负电源电压在 DAC 和比较器之间共享。
由于 DAC61416的短路电流为40mA、您可以帮助评估:
- 我们是否需要在 TLV1872的输入端放置串联限流电阻器(RIN)? 如果是、建议的电阻值是多少?
- 我们是否需要在 IN+和 IN-端口上放置相同的 RIN?
谢谢!
Frank