This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:实施以10V 作为阈值的比较器电路

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1492366/lm2903b-q1-implement-a-comparator-circuit-with-10v-as-a-threshold

器件型号:LM2903B-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我们的客户正在寻找一个比较器、该比较器可以输入10V 作为基准、并根据输入信号(8~12V)输出0V ~ 5V。 某些类似的东西、如果高于10V、则输出= 5V、如果低于10V、则输出= 0V。 他们正在寻找双通道器件、因此我们认为 LM2903B-Q1是理想之选。

  1. LM2903B-Q1是否符合要求?
  2. 您是否有其他建议?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、LM2903B-Q1能够做到这一点。  可用的电源电压是多少?